This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SKU 1208-ADCDJ5200EVM 需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM, TRF1208, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300023/ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required-for-sku-1208-adcdj5200evm

主题中讨论的其他器件:TRF1208ADC12DJ5200RF、TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM

您好

我确实有一个器件型号、但由于某种原因、在"器件型号"字段中输入该型号时无法识别该型号。

部件号为 SKU  1208-ADCDJ5200EVM (TRF1208具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差分放大器评估模块)

请参阅 T 上的产品。 I 网站: https://www.ti.com/tool/TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM?keyMatch=1208-ADCDJ5200EVM#tech-docs

请您能否提供以下产品的 CE/EU 符合性声明: 1208-ADCDJ5200EVM

产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    查找附加的文件: e2e.ti.com/.../DoC_5F00_TRF1208_5F00_5200RFEVM.pdf

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    这似乎不涵盖所讨论的部分。

    您提供了 SKU 的 CE/EU 符合性声明  RF1208-12DJ52XXEVM ,我要求提供 SKU 的 CE/EU 符合性声明

    1208-ADCDJ5200EVM  (TRF1208具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差分放大器评估模块)

    您能检查并提供该器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这是我们在此器件下提交的唯一表格。 没有其他具有不同名称的表单。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    产品带有 CE 标志。 当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们有法律义务起草 CE/EU 符合性声明。 此义务在所有 CE 指令中均有明确规定。 (您可以参阅《公约》第7.c 条。 RoHS 指令2011/65/EU)这也在欧盟蓝色指南中进行了说明(访问 现已问世)在第3.1节制造商第3点下。

    提出这个请求的原因不仅仅是 T。 I 合规性担忧: 贸泽美国是向欧盟销售产品时的进口代理商。 记录进口商必须持有他们向欧盟市场提供的带有 CE 标志的产品的 CE 符合性声明副本。 这也是所有 CE 指令规定的一项义务、并在欧盟蓝指南中重复介绍。

    如果是 T。 我没有开过 CE/EU 符合性声明以涵盖 SKU  1208-ADCDJ5200EVM、 然后、您需要内部报告、并请求绘制报告来弥补这一合规性差距。

    我要等你回来,

    提前感谢您在这个问题上的帮助、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、我把他交给拥有此评估板的 RF 放大器团队。 您能否与他们分享您在哪里找到了此1208-ADC12DJ5200EVM SKU? 该器件称为 TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    器件型号不是 1208-ADC12DJ5200EVM 、但  1208-ADCDJ5200EVM。 我们请求 CE/EU DOC、  1208-ADCDJ5200EVM。 此部件位于德州仪器网站上。 请参阅以下网页链接中的"订购并开始开发"部分

    https://www.ti.com/tool/TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM?keyMatch=1208-ADCDJ5200EVM 

    完整说明"1208-ADCDJ5200EVM  -具有 ADC12DJ5200RF 的 TRF1208高速射频采样全差分放大器评估模块"

    这有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:对不起字体的更改,这是复制粘贴播放.