请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV760 尊敬的专家:
我的客户正在搜索 LDO。 您能推荐合适的器件吗? 谢谢。
输入电压:24V
固定输出电压:12V 和15V
实际负载电流:90mA
低成本
Br、
维多利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.