This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:APD 运行

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300597/tps23753a-apd-operation

器件型号:TPS23753A

我正在尝试设置器件的 APD 功能。  有时我需要通过 APD 运行(未连接以太网电缆)。  我的目标是17V 的导通电压和15V 的关断电压。  根据 SLVA306A 应用手册、我得出了 Rlower=3.01k 和 Ruper=31.6k 的值。  

在对该设置进行基准测试时、器件在大约9V 的电压下导通。  在 APD 引脚上读取电压、它是~0.9V。  我认为每个数据表至少需要1.42V。  有什么原因会发生这种情况吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PG:

    APD 的主要 功能是禁用 PD 的内部热插拔、然后让适配器具有更高的优先级。 如果在直流/直流控制开始工作时观察~9V 电压、则它可能与 APD 的 Vth 无关。

    您可以尝试使 Rlower = 0欧姆、然后在 VDD RT-RTN 之间添加~9V、以查看该器件是否可打开。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。  很抱歉误解了。  但感谢您的快速回答!