This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:如何写入 golden 文件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297587/bq27z561evm-011-how-to-write-the-golden-files

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561EVM-011BQ27Z561

部品番号 º C:BQ27Z561EVM-011

拝啓。

 BQ27z561EVM-011 を使用したゴールデン ファイルを作成しました。
 添付ファイルをご参照ください。

 環境ボードは 4 つあります。μ A (BQ27z561EVM-011)

 ゴールデン ファイルを BQ27z561EVM-011 に書き込みました。
 1 μ つの環境ボードが正しかった。A
 もう1つの環境ボードがエラーでした。
 エラーはコマンド「C:AA 3E 02 00 15 61 00 04」に対する「02 00 15 61 02 01」の応答でした。
 原因はBQ27z561のファームウェアバージョンの違いでしょうか?

 ゴールデン ファイルを作成した BQ27z561 のファームウェアのバージョンを教えてください。  
 また、「02 00 15 61 02 01」というエラーが表示されるBQ27z561のファームウェアのバージョンは何ですか 。μ A

 ファームウェアのバージョンの違いを無視してBQ27z561にデータフラッシュテーブルを書き込んでも大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします、e2e.ti.com/.../1561_5F00_0_5F00_04_2D00_bq27z561.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、

    アドレス構造が変更される可能性があるため、ファームウェアバージョンの違いを無視してbq27z561にデータフラッシュテーブルを書き込むことはお勧めしません。

    現在ボードに搭載されているファームウェアのバージョンを確認できるように、ゲージの μ ggファイルを送信してください。μ A

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴尔迪诺圣

     感谢您的重播。

     我附加了两个.gg 文件。
    230831.gg.csv 的 BQ27Z561用于创建 golden 文件。
      我们尝试将 golden 文件写入231201.gg.csv 的 BQ27Z561中。
     结果为误差。
      e2e.ti.com/.../230831.gg.csve2e.ti.com/.../231201.gg.csv

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种设备的固件之间存在差异:

    230831.gg 固件为0.04版。

    231201.gg 固件版本为2.01。

    这可能是无法将 golden 映像编程到较新版本的原因。

    您可以在 bq27z561产品页面中的软件开发:

    https://www.ti.com/product/BQ27Z561#software-development 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴尔迪诺圣

     感谢您的答复。

     如果您知道如何将用 Ver0.04创建的 golden 文件转换为 Ver2.01的 golden 文件,请告诉我。
     例如、转换工具等。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您尝试上传.srec 的过程吗?

    是您尝试在 UNSEALED 完全访问模式下编程的电量监测计/

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴尔迪诺圣

     感谢您的答复。
     我们有.srec、.bq.fs、.df.fs 和.gm.fs。它是由 BQ27Z561的0.04版本创建的。
     我们需要将这些文件转换为 BQ27Z561的2.01版本。
    我可以转换这些文件吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们认为、问题可能来自监测计未被解封。 由于.srec 文件包含电量监测计的固件、因此0.04版本创建的.srec 应能够编程到2.01版本上。 对仅包含配置文件的.df.fs 等文件进行编程可能会出现问题、因为该文件不包含固件。

    您能告诉我2.01版本监测计处于哪种安全模式吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴尔迪诺圣

     感谢您的答复。
     我们 希望使用.gm.fs 文件。
     我们 希望将.gm.fs 转换为匹配从版本0.04更改为版本2.01的数据闪存表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不为.gm.fs 提供转换工具、但可以从 v0.04监测计提取.gg 文件、将固件更新为版本2.01、比较和输入数据闪存值、然后将.gm.fs 拉至其他监测计上使用。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺