This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CUV 保护和恢复

Guru**** 2615125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297972/bq40z50-r2-cuv-protection-and-recovery

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好-  

客户在使用 BQ40z50-R2进行测试。 进一步了解以下内容:

设置:

  • 带4节电池的 BQ40z50-R2
  • 我们启用了电芯欠压(CUV)保护。
  • 我们已设置 CUV_RECOV_CHG 标志、以便在 CUV 保护跳闸后需要充电恢复。
  • 当电芯电压低于阈值限制时、CUV 保护跳闸符合预期。 (SafetyStatus()[CUV]变为1 )。

 问题:

  • 删除 CUV 条件后,SafetyStatus()[CUV] 会在~60秒后恢复(变为0),即使我们没有将设备连接到充电器。    

你有什么见解为什么会发生这种情况吗? 客户希望 SafetyStatus()[CUV] 在电池开始充电之前为1,即使所有电芯电压都高于恢复阈值。

我正在获取.gg 和 bq 日志。 我还向他们指出了 TRM 的第2.2节。

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您在 TRM 的第2.2节中指出恢复条件2可能会出现问题。

    最小电芯电压可能需要~60秒才能大于 CUV:Recovery、或者直到该60秒标记才检测到电荷。

    请在收到它们时发送.gg 和日志、我们可以进行详细了解。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ-CUV-20231204.gg.csve2e.ti.com/.../l6_5F00_reg.loge2e.ti.com/.../l6.loge2e.ti.com/.../l6.log.erre2e.ti.com/.../l6_5F00_steps.txt

    我附加了.gg 文件(BQ CUV 20231204.gg)、BQ 日志(L6、L6.log.err 和 L6_reg)和测试步骤(L6_steps)。

    CUV 保护按预期触发、在 bqStudio 中以"寿命->No of CUV 事件"可见。

     问题是为什么 CUV 保护会恢复。 根据 BQ40z50-R2技术参考的第2.2节、一个恢复的必要条件是"检测到充电(即 BatteryStatus ()[DSG]= 0)"。 但电池未连接到充电器/电源,因此 BatteryStatus()[DSG]不应变为0。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我当前正在查看日志文件、在11:12:43时出现负电流、是否重新连接电池或在整个日志文件中未连接电池?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼-

    该电流应该具有负电流–电池永远不会连接到充电器、因此电流始终为负。 负电流峰值对应于电子负载消耗的电流。

    为了重新制定这个问题,我们有:

    • 问题在于、即使我们从未将电池连接到充电器、CUV 保护也会恢复。 CUV_RECOV_CHG = 1时。 根据 BQ40z50-R2技术参考文献的第2.2节、一个必要的恢复条件是"检测到充电"。 但我们不会为电池充电。
    • 问题不在于 CUV 保护无法恢复。

    请告知。

    谢谢。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的澄清。 查看您发送的 I6.log,BatteryStatus()寄存器显示恢复后 DSG 为1。  

    另外、看看各个电芯在恢复后的电压、它们都恢复到大约4035mV。  

    您是否可以发送此应用的原理图?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺