请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3522R030-Q1 主题中讨论的其他器件:LMG3522EVM-042
您好!
数据表的第3页中提到了该特性:"用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。 引脚必须焊接至 PCB 着陆垫。 PCB 着陆垫是非阻焊层限定的焊盘、不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。 ..."
在评估板"LMG3525EVM-042"的文档中、连接的焊盘令人困惑。
使用该器件的正确方式是什么?
Thanks & BR, Martin