请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5030

初始设置寄存器值为0x1c40、但当施加浪涌(+1kV)时、连接到 LP5030的 LED 会关闭、寄存器值会更改为0x3C00、连接到 LP5030的 LED 运行不正常。 有电路对策吗?
-1kV 的操作没有问题。
电路配置如上所示。
请给我很多专家的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.