This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:当 Iout 增大时 Vout 减小

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299529/tps62933-vout-decreases-when-iout-increases

器件型号:TPS62933

您好!

VIN = 24VDC、我有2个通道

1) 1) Vout = 5VDC。  当 Iout 增加时、Vout 略有下降。 在最坏的情况下、Vout = 3.9VDC @ 3A 负载

2) 2) Vout = 12VDC。  相同行为

我的错是没有完全遵循建议的布局。 这是在 Iout 增大时导致 Vout 减小的原因吗? 还是其他原因造成的?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢与我们取得联系!

    我认为的主要问题是 PCB 布线太薄、无法提供3A 电流。 这些布线的电阻很高、会导致随着负载电流的增加而产生更大的压降。

    请参阅我们的数据表推荐布局。

    此外、请遵循我们推荐的 LC 表。  如您所知、MLCC 电容器具有较大的降额和直流偏置电压。  可能2*10uF 有效电容还不够,请使用2*22uF 或更高电容。 建议使用6.8 μ F 电感器。

    此外、在其他地方是否有其他输入电容器? 只有1*0.1uF 的 Cin 是不够的。

    您可以向我发送更新的布局以供进一步审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miranda。  

    我昨天得到了错误的测量值。 这是更新后的输出电压与输出电流间的关系结果。 当 Iout 增大时、Vout 略有下降。 这是正常的吗?

    我之前已经隐藏了我的多边形。 下图显示了多边形的布局。  

    在最大3A 负载下持续3分钟、5V 降压转换器温度约为95摄氏度、12V 降压转换器温度约为 105摄氏度。 是这样吗?  

    根据建议、我将增大 Cin 和 Cout。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我们的数据表包含负载调节曲线、其中显示了随 Iout 变化的输出电压值。 供参考...

    您是如何测量 Vout 的? 在 R26之前或 R26之后? 应放置在 R26之前、因为 R26将具有压降。

    此外、还可以改善输出电容器的放置、 请在负载布线上放置 Cout。