This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80:充电后 RSOC 跳变

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298910/bq20z80-rsoc-jump-after-charging

器件型号:bq20z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、E2E 成员

我们有一个电池、我们在发货前对其进行维护以手动初始化阻抗跟踪(通过适当的放松和等待时间进行充电和放电、请参阅图示)。 为符合国际运输法规要求、我们只能对锂离子电池进行最高30% RSOC 的充电。
我们现在发现 RSOC 中的突变发生在周期结束时的弛豫阶段(图形中标记为黄色)。 我们想知道为什么会发生这些突变。 一段时间前、充电电流关闭、温度下降约5°C。  为什么一段时间后会发生这种情况? 并非所有电池都能实现这一目标。 是由于 FCC 算法的调整造成的吗?  
我希望您能帮助我们确定根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Van、

    请查看我们的 Impedance Track 常见问题解答、其中包含一些指南、介绍了我们所需的信息、以帮助进行调试。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100653/faq-impedance-track-faqs

    FCC 根据负载条件和温度不断重新计算。

    现在正在使用什么 chem ID 以及如何选择它?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们的化学 ID 是 ID203。 它是一款 Panasonic CELL CGR18650CG。 通过 bqEASY 的化学选择进行选择。

    附加后、您还将找到 gg 文件。

    我想知道为什么跳会发生在休息时间的中间,这会持续2-3小时。 没有负载变化、温度应处于稳定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../goldenFile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Van、

    电量监测计将在 RELAX 模式下获取 OCV 读数并导致 FCC 重新计算。 因此、通过 GPCCHEM 选择正确匹配的化学 ID 或精确匹配电池模型都非常重要。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特
    ChemID 是正确选择的、因为它与我们的电池单元完全匹配(请参阅屏幕截图)。 因此不包括此错误。
    您是否知道为什么触发了这两次 RSOC 跳跃(在75%至78%左右和30%至35%左右、均在放松期间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Van、

    这可能还与校准或 QMax 相关、如果电量监测计期望的总电荷较少、则在活动模式下、库仑计数将在一个方向上偏斜。 在弛豫后、电压将校正库仑计数本身中的任何误差。

    有时、对于较早的电池、制造工艺会在某个时间点发生变化、也可能影响电池表征时的 OCV 曲线。

    此致、

    怀亚特·凯勒