This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:规格检查

Guru**** 2814585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299307/bq24725-spec-check

器件型号:BQ24725

您好

客户正在寻找12V 锂电池充电解决方案。电池为3串、电流将限制在2A。请推荐合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供有关客户要求的更多详细信息?

    控制接口是否具有偏好? 我们有主机控制型器件(I2C/SMBus) 和独立式(RC -可设置)器件。  

    是否有任何特殊功能要求(如电源路径?)  

    此致、  

    A·克德尔