This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:无法设置 BQ78350-R3静止状态下的电芯平衡

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299701/bq78350-bq78350-r3-cell-balancing-at-rest-can-not-set

器件型号:BQ78350

您好  

客户使用 BQ78350-R3进行测试时、他们从网站下载 R3 FW。 问题是无法设置" 电池平衡处于静止状态"标志。

信息如下:  

他们会尝试在 ManufacturingStatus ()寄存器中设置 CB_TEST 位、但在寄存器页面上、不会发出 CB_TEST 标志。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要发送 CB 测试命令(0x001b)以设置 CB_TEST 标志。 请注意、该位在制造状态初始化中保留。 这是因为这是由命令触发的、而不是由 Mfg Status Init 触发。