大家好、
我的客户有相关问题 9.2.1 15V 输出升压转换器 CMTI 规格。
1. C3需要多少房车。
2.是否可以添加 集成二极管的缓冲电路。
3. 7.3建议运行条件 ,建议对 CO 使用1到10uF。 但在9.2.1中、输出电容为100uF。 为什么?
4.不使用 Vo 引脚时、C2-RV 等于输出电压。 是这样吗?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户有相关问题 9.2.1 15V 输出升压转换器 CMTI 规格。
1. C3需要多少房车。
2.是否可以添加 集成二极管的缓冲电路。
3. 7.3建议运行条件 ,建议对 CO 使用1到10uF。 但在9.2.1中、输出电容为100uF。 为什么?
4.不使用 Vo 引脚时、C2-RV 等于输出电压。 是这样吗?
此致、
三岳洋平
尊敬的 Youhei:
1. 额定电压至少为6.3V。
2.可以添加具有消声功能的缓冲器。
3. 7.3在备注中提到这些值是已在多个应用程序中成功测试的推荐值。 其他值在其他应用中可能是可接受的、但应由用户进行全面测试。
4. C2-RV 应略大于输出电压、通常我们选择1.5倍的输出电压以确保具有足够的电容。
请注意、 陶瓷电容器在直流偏置下的降额。
此致
费格斯