This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:封装相关问题 NC1和 NC2引脚

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300024/lmg3522r030-q1-footprint-related-question-nc1-and-nc2-pins

器件型号:LMG3522R030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG3522EVM-042

您好!

数据表的第3页中提到了该特性:"用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。 引脚必须焊接至 PCB 着陆垫。 PCB 着陆垫是非阻焊层限定的焊盘、不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。 ..."

在评估板"LMG3525EVM-042"的文档中、连接的焊盘令人困惑。

使用该器件的正确方式是什么?

Thanks & BR, Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    焊盘(1、16、17、27、43、 47、52) 用于将器件物理连接到 PCB。 这些焊盘不应以电气方式连接到电路板上的任何其他位置。 下面是 EVM 布局的屏幕截图、其中显示了电路板底层上的这些焊盘、但未连接到 PCB 上的任何其他网。 也可 点击此处下载 LMG3522EVM-042 Altium 文件

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我似乎有一些旧的设计文件、这些焊盘实际上是连接的...