This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SDP

Guru**** 1476175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299711/bq25798-sdp

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ24160

BQ25798的 USB 输入电流限值、但下限为500mA。
在 BQ24160中、限值为100mA、直到完成 BC1.2确定。
100mA 限值不再存在、但是否满足 USB 标准?





此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    在许多客户抱怨500mA 的电流不足以启动其系统后、我们在后续充电器上向100mA 增加了 SDP 电流。 如果需要、主机可在 USB 枚举后将输入电流限值更低至100mA。

    此致、

    杰夫