主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们正在测试额定容量为3450mA 的6S1P 电池组。 我正在尝试了解是如何生成容量和充电状态读数的。 请参阅下面的屏幕截图:

这是在对电池组完全充电后的2A 放电测试期间进行的。 首先要提到的是、充电后、中的所有读数都会上升到2650mA 中、但从不会到达编程到数据寄存器中的3450mA 中。 那么、我的第一个问题是、为什么我们无法达到满容量? 其次、在放电测试期间、 即使电池仍处于~3.7V、满容量读数也从~2600突变至~45V 800mA。 这是什么原因造成的?
最后、绝对 SoC 与相对 SoC 之间有何差异? 完全充电与剩余电量之间有何差异?
谢谢!
杰米