请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1025-Q1 主题中讨论的其他器件:LMG1020
对于 LMG1025、LMG1020 PSpice 模型位于产品页面。 LMG1025是否是 LMG1020的汽车版本? 它们是非常相似的裸片吗? 这两者在数据表中看起来非常相似、但有一些主要区别、是有计划构建 LMG1025模型、还是有我在将该模型与 LMG1025配合使用时需要注意的任何事项。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 LMG1025、LMG1020 PSpice 模型位于产品页面。 LMG1025是否是 LMG1020的汽车版本? 它们是非常相似的裸片吗? 这两者在数据表中看起来非常相似、但有一些主要区别、是有计划构建 LMG1025模型、还是有我在将该模型与 LMG1025配合使用时需要注意的任何事项。
Patrick、您好!
这些器件非常相似。 实际上、规格之间的很大差异实际上只是两种封装(一种是 BGA、一种是 SON)的不同电感的结果。 目前没有构建 LMG1025模型的计划、LMG1020模型应该就足够了。
如果您在器件的绝对限制下运行(尤其是在时序方面)、您可能需要向某些引脚添加~1nH 的电感、以查看会发生什么情况。 如果您在5MHz 下工作、则可能不会产生明显的影响。
谢谢。
A·M·