This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:切换电源时发生电源中断

Guru**** 2534410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292234/tps2121-power-interruption-when-switching-sources

器件型号:TPS2121

从 VIN-DC 切换到 VIN-BATT 电源时遇到电源中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    欢迎使用 e2e!

    VIN_BATT 上似乎没有输入电容-由于 PR1/CP2比较器没有迟滞、如果切换至时一个源突降、则可以在输入之间快速切换-因此会增加一些输入(取决于电池特性、10-100uF)。 此外、还可以通过在 PR1和 ST 之间连接一个电阻器来增加 PR1/CP2比较器的迟滞。  有关此问题的建议、请参阅此常见问题解答、以及底部的计算器、该计算器可帮助确定迟滞值电阻器。

    请告诉我上述解决方案是否可以解决您的问题。 如果不是、您能否使用 VIN_BATT 电压和 PR1、CP2、VOUT 和 ST 的波形(当其被上拉时)进行回复?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    我在 PR1和 ST 之间放置了一个470k 的电阻器、并且必须向 VBATT 输入端添加470uF 的电容器。 该稳压器能够不间断地从 VADPT 切换到 VBATT 电源、但负载高于0.70A 时不会切换。 我们如何使其以2安的电流进行开关?  

    谢谢、Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    您是否也可以尝试在靠近 IN1的位置添加电容器、并降低 PR1和 ST 之间的电阻?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我添加了一个电容器并将 PR1和 ST 之间的电阻从470K 减少到235K、并且在从 VADPT 切换到 VBATT 时仍获得电源中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您的更新。 能否发送此问题的示波器波形、显示 PR1、CP2、VOUT 和 ST? 这将添加上下文并帮助诊断导致此问题的原因。 我认为器件在输入之间快速切换、但这将确认或否认这一点、并指出在情况下导致其的原因。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CP2.mp4e2e.ti.com/.../PR1.mp4e2e.ti.com/.../ST.mp4e2e.ti.com/.../Vout.mp4

    大家好、Patrick、我有一些非常基础的设备可以帮您。 我制作了一段单独的视频、讲述 VADPT 输入关闭和切换到 VBATT 的电源、每个点上都有示波器读数。

    感谢 Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您发送这些材料。 我将查看这些文档、并在明天结束前回复更新内容。

    谢谢。

    帕特里克