This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C52:启动时间计算

Guru**** 2505685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299370/ucc38c52-start-up-time-calculation

器件型号:UCC38C52

根据产品说明书、  

Rstart= 420k Ω、CVDD= 120uF

启动时间为7秒。 它是如何计算的?

使用 RC 时间常数公式、它非常高。

我无法理解。 有人能帮我解决问题吗?

谢谢。此致、

莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指出哪一页以及数据表中的哪项计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不管您是否相信、考虑到最大15.5V 和85VAC 输入上的器件 UVLO、仿真显示启动时间为7秒。