请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件: TVS2200
您好!
我们满足了 TPS65994AD PA_VBUS 引脚损坏问题。 故障率约为6/100。
一些 MB 此引脚在插入20V Type-C 适配器后损坏。
我们将此端口设置为 DRP 角色。 我们还发现 PP5V 电源轨上的一些 IC 也已有3/100个损坏。
您能否向我添加朋友、我可以发送原理图和 pjt 文件进行审核?
现在我们只知道 EVM 的主要区别是 TVS2200、它是否能解决这个损坏问题?
谢谢!
杰夫