This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20RVFT 原理图验证(1V35)

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298663/tps543b20-tps543b20rvft-schematics-verification-1v35

器件型号:TPS543B20

您好!

请验证随附的原理图并提供反馈。

VIN - 12V、Vout - 1.35V、50A (2个堆叠)

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6355.TPS543B20RVFT_2D00_1V35.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从末端来看、原理图看起来很好。

    需要注意的一点是、第二个稳压器的引脚39 (RT)中填充了一个22.6k Ω 电阻器、就像在第一个稳压器中一样。 如果第一个稳压器是主稳压器、则第二个稳压器的引脚39可以保持开路。

    ,Cesar