请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好
在使用 BQ40Z50-R1的客户测试中、问题是在从68%放电到8%并手动停止后、让它稍等一会儿、SOC 将回升到9%。
已选择化合物 ID 并已完全学习。
附加了 gg 文件和日志数据。
e2e.ti.com/.../CN070_2D00_AC300_2D00_4_2D00_7_2D00_4.log
e2e.ti.com/.../CN070_2D00_AC_3E6535753052_SOC4_25000E547351938FFA518D510963B970DF70E35309632E95_SOC_F38DD8533A4E_7_2500_.csve2e.ti.com/.../CN070_2D00_BMS_216ADF62_AC300_3E6535752D00_SOC4_2500F38D_7_2500_.loge2e.ti.com/.../CN070.gg.csv
请帮助检查它。
谢谢
星形