This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2012:能否提供 BQ2012芯片通信上层计算机软件? EV2300是否可用于 DQ 通信连接?

Guru**** 2648675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295950/bq2012-can-you-provide-the-bq2012-chip-communication-upper-computer-software-can-ev2300-be-used-for-dq-communication-connection

器件型号:BQ2012

我看到这个芯片还在量产、但是无法从官网下载上部的电脑通讯软件、而且不确定 EV2300能否用于通讯连接?

您能否找到提供上层计算机通信软件的方法?

期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changpeng、

    由于此器件的使用年限(~25年)、我们不再支持此器件在较新的操作系统(Windows XP 或更高版本)上使用的工具。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EV2012-sluu033.pdf

    尊敬的 Wyatt Keller:

    感谢您的答复;

    我们这里有32位 DOS 操作系统计算机;我们还有 RS -232电缆;您能帮助向我们提供 EV2012 (v2.0)用户界面程序文件吗? (该程序应包含在 AP12A.EXE 中、用于在芯片中读取/写入寄存器。)

    我们有一个旧电池产品需要 bq2012解决方案、我们还没有找到合适的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changpeng、

    我会环顾四周、看看我们是否可以共享该文件、但我认为我们无法提供此软件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changpeng、

    我们无法共享 AP12A.exe 文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt Keller:

    对于"EV2012 (v2.0)用户界面程序"、 这些文件是否可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changpeng、

    我们无法为此设备提供任何软件。

    此致、

    怀亚特·凯勒