This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:PG 电源存在压降现象

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297869/tps62130a-pg-power-supply-has-a-drop-phenomenon

器件型号:TPS62130A

您好!

在使用 TPS62130A 进行设计后、我的一个客户在原型测试中发现了 PG 电源压降现象。 详细信息、请参阅随附的说明和波形。 请帮助查看原理图和原因。

e2e.ti.com/.../TPS62130A_5F00_20231129.docx

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以 PG 在同一个屏幕上向我展示 VCC5V VDD1V0和 VDD1V0-VCC5V 吗? VDD1V0可能具有由某些未知原因引起的压降、并且低于 PG 下降阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我已更新客户测试情况、请查看随附的文档。

    e2e.ti.com/.../TPS62130A_5F00_20231201.docx

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rhea!

    我认为根本原因是显而易见的。 VIN 上电期间存在一些压降、导致 VIN 低于 UVLO、并且器件关断、因此 PG 将处于低电平。

    与 TPS62130A 应用无关。 您需要与客户核实系统级出现压降的原因。