请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3760 主题中讨论的其他器件: TPS38-Q1
大家好、
我正在寻找 尺寸小且输入电压大于45V 的复位 IC。 当我搜索器件 Vin 是否大于45V 时、引脚数 至少为8个引脚。
您是否有任何建议(无需 Q 级)?
Br、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
感谢大家分享反馈、如果您仅需要单通道进行监控(OV 或 UV)、那么 TPS3760 DYY 封装是目前唯一可用的选项。
另一个选择是 TPS38-Q1、它采用较小的10引脚 DSK (2.5mm x 2.5mm)封装、但它具有两个单独的通道(用于 OV 或 UV 监控)。
希望这一点很清楚、如果您需要进一步澄清、请告诉我。
谢谢。
伊萨