This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:来自部件设计工具&amp 的未加密 PSpice 瞬态模型包(修订版 B);仿真部分不在 Ltspice 中起作用

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287382/tps3808-the-unencrypted-pspice-transient-model-package-rev-b-from-the-parts-design-tools-simulation-section-doesn-t-seem-to-work-in-ltspice

器件型号:TPS3808

我正在尝试  从 LTSpice 的器件设计工具和仿真部分对 TPS3808G01未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 B)进行仿真、但不断收到有关 parts .lib 文件中的虚拟子电路的错误。 我将收到的错误、错误日志和下面的器件图片(U4)附在后。  

我在 Ltspice 中创建的零件不正确、或者是否需要执行额外的步骤才能模拟此零件?  

部件.lib 文件链接: www.ti.com/.../TPS3808

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    该未知参数对于 PSpice 模型是必需的。 您能否在 PSpice 中尝试一下、看看是否仍然有任何错误?  您也可以尝试使用 PSPICE-FOR-TI

    在 PSpice for TI 中、 您可以找到完整的预加载模型库、还可以轻松访问 TI 器件的最新技术配套资料。  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我在 Allegro Design Entry CIS 中运行部件、该部件运行无误。 我目前在 LTspice 中运行它、因为该电路与仅在 LTspice 中运行的 ADI LDO 进行交互。 我可以编辑 TPS3808部件的.lib 文件以在 LTspice 中运行吗?  

    谢谢。

    格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    感谢您的澄清。 我将查看此内容、并在星期五结束时提供最新信息。

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    我希望你知道、我仍在处理这个问题。 我认为您应该能够在 lib.file 中进行更新、但如果您有任何问题、敬请告知。 您是否还能与 我们分享电路的配置?  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:  

    我尝试更新.lib 文件、但仍然收到错误消息。 下面是我在中使用此代码的电路的图像、还简要介绍了.lib 代码的 pic。  

    谢谢。

    格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为上面的 E_E9等虚拟电路导致了错误、我试图将它们注释掉、但仍然给出了相同的问题。


    谢谢。

    格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    PSpice 在括号中包含了所有行为建模公式。 在某些情况下、PSpice 将联网列出多个括号(重复)、这在 PSpice 中是可行的、但在其他仿真器中是不可行的。 只需移除额外的括号、同时确保不要修改行为方程的结构。

    您能否删除括号、看看这是否有用。  

    我们有一个常规支持主题、其中包括有用的信息。  
    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/692613/faq-tina-spice-note-about-encrypted-models-and-importing-models-from-one-simulator-to-another

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我删除了额外的括号、这删除了大多数错误。 我在第一次运行时仍然收到一个错误、它与未知参数"错误"有关。 我在下面附上了 Spice 错误日志图片以及更新后的.lib 文件代码、其中包含了要注意的偏执语句。

    要解决此未知参数问题、我必须将"error"参数定义为哪里、它将定义为什么?  

    谢谢。

    格拉尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我很高兴听到删除括号可以解决一些问题。 我将尝试找到定义的值、并在明天结束时提供一些反馈。  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、  

    您能否删除此代码、然后重新运行并检查您将得到什么结果? 我认为此处的代码用于仔细检查。 我认为将其拆下后应该可以正常工作。  

    如果没有帮助、请告诉我。  

    此致、

    A·西拉