This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R3、放电短路、永久失效

Guru**** 2561120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298378/bq40z50-r2-bq40z50-r3-short-circuit-in-discharge-permanent-fail

器件型号:BQ40Z50-R2

您好

我使用的是 BQ40Z50-R3。 我尝试对电池使用短路保护。 如果检测到短路 ,我 想先尝试恢复它 ,但如果它未能恢复, 设置 永久失效 标志 ASCD 和 喊关闭或停止尝试恢复它。  

我的配置为:

[ASCDL]置位 Enabled PF B 寄存器中的位  

启用 PF B = 0x80

THRESHOLD1 = 0x77

THRESHOLD2 = 0xE7

恢复时间= 5秒

锁存限制=7

复位时间=15秒

使用此设置、我无法设置 PF 标志。 电池不断地尝试无限恢复。

向萨米致敬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    由于恢复时间内没有设置恢复条件 SafetyStatus()[ASCD],电池可能会尝试无限期恢复。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我发现 未设置'MFG'状态初始化'中的问题 PF。