This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:PA_VBUS 引脚损坏

Guru**** 1152980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TVS2200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297642/tps65994ad-pa_vbus-pin-damaged

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TVS2200

您好!

我们满足了  TPS65994AD PA_VBUS 引脚损坏问题。 故障率约为6/100。

一些 MB 此引脚在插入20V Type-C 适配器后损坏。

我们将此端口设置为 DRP 角色。 我们还发现 PP5V 电源轨上的一些 IC 也已有3/100个损坏。

您能否向我添加朋友、我可以发送原理图和 pjt 文件进行审核?

现在我们只知道 EVM 的主要区别是 TVS2200、它是否能解决这个损坏问题?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     我给您发送了一个朋友的请求,您还能提供一个示波器捕捉的 VBUS 吗?

    现在我们只知道 EVM 的主要区别是 TVS2200、它是否会解决这个损坏问题?

    是的、这可能是原因。 我建议使用 TVS2200或类似的浪涌保护器件。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我查看了您的项目文件和原理图、没有看到任何其他明显的问题、除了缺少 TVS2200。 我建议在您的设计中添加 TVS2200、它用于保护 VBUS 引脚免受高电压尖峰的影响、我认为这是导致 VBUS 引脚发生阻尼的原因。

    此致

    Christian。