This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:状态引脚功能禁用

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294825/bq25890-status-pin-function-disable

器件型号:BQ25890

您好!

 我的客户希望 在 其产品没有电池时禁用 BQ25890状态引脚功能。 控制 STAT_DIS 位仅在充电雕像中可用。 系统中没有电池时、是否有任何寄存器可以启用/禁用状态引脚功能?

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    当未连接电池或禁用充电时、STAT_DIS 位应仍然能够设置。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

     根据客户的回应、

    1.它们无法通过设置 REG06中的位6或 REG03中的位4来禁用 STAT 引脚功能。

     2.当 DC IN 被移除时,STAT 引脚将停止闪存30s 并重新开始并停止。。。 这是正确的条件吗?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    他们无法通过设置 REG06中的 bit 6或 REG03中的 bit 4来禁用 stat 引脚功能。

    STAT_DIS 位是 REG07中的位6。 REG06中的位6或 REG03中的位4不会禁用 STAT 引脚。  

    我已确认 STAT_DIS 位在未连接电池的情况下按预期工作。 根据出现的波形、由于看门狗定时器到期、STAT 引脚正在重新启用。

    看门狗过期将解释他们看到预期行为大约30秒的原因。 为了使 STAT 保持禁用状态、他们将需要通过 REG07禁用看门狗计时器、或者在看门狗计时器到期之前持续复位看门狗计时器、以避免  STAT_DIS 复位为0b。

    此致、

    加勒特