This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A52:输出电压下降@ 700mA

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291009/tps542a52-output-voltage-goes-down-700ma

器件型号:TPS542A52

您好、TI 团队、

我们在设计中使用 TTPS542A52RJM (12V 到1.2V) IC、其输出 在加电期间(在300mA 周围)变为1.2V。  但当我们将一些负载连接到它(在700mA 周围)时、它 immidiatelly 会关闭。 请参阅图像。

如果我们通过比800mA 高1.2V 的电压连接负载并接通电源、则不存在问题。  请@显示发生 IC 故障的原因700mA、并 随附原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在示波器图中、器件会在~50ms 内关闭并重新启动。   断续时间为50ms、使能引脚、OCP、OVP、UVP 和 OTP 可能会导致断续。   

    在打嗝周期期间,可以在示波器上探测 ENABLE 引脚以检查电压。    我认为输入电压会下降并触发使能。    例如、通过将使能引脚上的下侧电阻更改为13.7千欧、将启动电压从11.5降低到~10V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    我将结束此问题、如果您有更多问题、可以随时重新打开该主题。

    谢谢!

    救世主