请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65266
您好
我对 TPS65266使能引脚的功能有疑问:
我有一个设计、其中我使用 MCU 控制使能引脚。 我注意到其中一个稳压器仍输出一个电压(低于由反馈引脚上的分压器设定的电压:设定电压:3.3V;实际输出电压1.6V)、尽管该稳压器的使能引脚被驱动为低电平。 这种行为可能是由哪种原因引起的? 如果需要的话、我可以包含原理图或示波器测量。
提前感谢