请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61220 主题中讨论的其他器件: TLV61220、 TPS61222
当 TPS61220和 TLV61220的输出为5.5V 时、
当输入电压在0.7V 和1.5V 之间时、可以流动多少 mA 的输出电流?
相似地、当在输入端使用 AAA 碱性电池时、可提供多少 mA 的输出电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.