This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TLV61046ADBVR 咨询使用

Guru**** 2534940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297252/tlv61046a-tlv61046adbvr-advisory-use

器件型号:TLV61046A

TLV61046ADBVR 第9页。

省电模式的条件

除了超出200mA 之外还有哪些其他条件?

因为第7页图6-9. 输入1.8V 可输出至少800mA

第 E9页指出输出电流达到200mA、第7页指出输出电流至少为800mA、这两点之间存在很大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjiao:

    专家今天不在办公室。

    请等待一天。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    感谢您与我们联系。 您提到的两个电流均指峰值电感器电流、而不是输出电流。  峰值电感器电流与输出电流之间的关系为:

    Iout=(IL、peak- 0.5ΔIL)*(1-D)。  请参阅所附文章的第二章。  升压转换器功率级的基本计算(修订版 D)

    在 图6-9中、电流限制表示最大峰值电感器电流限制。 当负载增加时、峰值电感器电流不会超过该值。

    在7.4.2中、200mA 指最小峰值电感器电流。 当负载减小且 峰值电感器电流降至200mA 时、器件将进入 PFM 模式以提高效率。

    此致、

    穆林