This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:热关断、压降运行期间的电流限制。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297275/lm61495-q1-thermal-shutdown-current-limit-during-dropout-operation

器件型号:LM61495-Q1

您好!

我有两个与 LM61495-Q1相关的问题:

最高结温为150oC,但热关断跳变阈值为168oC 标称值。 您能详细说明一下吗?

-当输入电压过低而无法提供所需输出电压时,设备的效率是多少(例如9V 输入和11V 输出设置)-当设备在这种模式下运行时,是否有任何额外的电流限制?

谢谢。

亚辛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yassine:

    感谢您的提问。  

    最高结温是器件可以正常工作的最高温度。 这也是器件的最高存储温度。 热关断跳变阈值是指无论器件输入条件如何、器件将关断时的温度。 这可以防止器件在温度降至特定以下之前始终调节其输出。 在150 C 和该热关断跳变阈值之间、器件不处于热关断状态并可以具有输出。 但是、由于该工作温度将高于建议的工作温度、TI 建议无论如何不要在150°C 以上操作该器件。 有关热关断的更多信息、请参阅数据表的第8.3.14节。

    一旦器件的输入电压过低而无法提供所需的输出电压、就会将该器件视为处于压降状态。 效率的定义仍然与正常条件下的公式相同、但 TI 一般不提供这些公式、因为这些器件并非设计为在压降条件下运行。 不过、在一般情况下、较低的电流允许在压降下获得更高的输出电压。 有关压降的更多信息、请参阅数据表中的图9-21至9-28、或参阅数据表中的第8.4.3.5节。

    谢谢!

    约书亚奥地利