This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:启用功能不正常?

Guru**** 2510595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297909/tps65266-enable-function-not-working

器件型号:TPS65266


您好

我对 TPS65266使能引脚的功能有疑问:

我有一个设计、其中我使用 MCU 控制使能引脚。 我注意到其中一个稳压器仍输出一个电压(低于由反馈引脚上的分压器设定的电压:设定电压:3.3V;实际输出电压1.6V)、尽管该稳压器的使能引脚被驱动为低电平。 这种行为可能是由哪种原因引起的? 如果需要的话、我可以包含原理图或示波器测量。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的联系! 我的同事 Bruce 将帮助支持这种情况。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的联系! 您能否分享设计的原理图/布局? 此外、请分享 EN 引脚被驱动为低电平时 SW 的波形。

    此外、您使用了哪个输出通道? 其他2个通道是否面临相同的问题?

    请随时告诉我您关注的问题。

    BRS、

    布鲁斯