This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:什么情况会阻止主机 FET 控制?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297397/bq78350-what-conditions-could-prevent-host-fet-control

器件型号:BQ78350

你好

我们正在设计一个基于 bq78350R2与我们的电池连接的系统。

我们需要控制 FET 状态、因此我们需要在 I2C 线路中首先发送 HostFET 控制命令0x2B 0x1197、然后在相同命令后立即发送该命令并设置所需的 FET 状态。

但是、在某些电池上、我们遇到了与电池多久能回复第一个0x2B 0x1197命令相关的困难:
实际上、不工作的监测计会拉长时钟太长时间、从而发送 I2C 主器件超时、而其他监测计则不会拉长、实际上、工作流程是完全平滑的。

哪些情况阻止 bq78350对此0x2B 命令进行延迟响应?

提前感谢
彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    时钟拉伸是由电量监测计控制的。 它将在处理时抑制时钟线。  

    工作中的电量监测计与非工作中的电量监测计是否有任何不同? 是否触发了保护功能? 我建议对设置进行一对一的比较。  

    此致、
    何塞·库索