您好!
我的客户正在评估用于替代 LM2660MX 的 LM2660M。

如上表所示、输出电压存在差异。 我怀疑这是 IC 的高导通电阻导致的。
■LM2662M

■LM2660MX

是否有方法使输出电压相同、因为它们无法按原样更换? 下面是电路板电路。

非常感谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Brigitte:
如果增加输入电压,请检查输出电压。
这话什么意思? 更换之前和之后、输出电压会出现波动。 根据我的理解、有必要使用 OSCON 而不是陶瓷电容器来输出 相同的电压、因为它无法按原样更换?
谢谢。
科诺
尊敬的 Brigitte:
您到底是什么意思? [/报价]替代产品意味着"由于 LM2660MX 已停产、请将其替换为 LM2660M、无需更改外部电路。" 有关具体电路图、请参阅第一个帖子。 在更换之前和之后、输出电压已从-1.85V 增加到-1.67V。 我们想知道使用 LM2660M 输出-1.85V 时需要采取哪些措施。
我明白了我的观点吗? 如有必要、获取输入和输出电压波形。
谢谢。
科诺
您好 Conor:
您有2V 的输入电压、对吧? 此外、与 LM2662相比、LM2660的输入电阻会增加、因此输出电压会降低、因为通过内部电阻器的压降会更大。 (如果您检查飞跨电容器(C+和 C-之间的电压)、我预计 LM2660上的电压比 LM2662低一些)
这意味着与输入电压电平相比、LM2660中增大的电阻会导致输出电压电平降低。 因此、我认为您需要增加输入电压才能获得-1.8V 的输出。
我预计随着负载的降低、输出电压会有所升高、但我认为这并不是您可行的解决方案。
因此、更换电容器后、我预计输出电压电平不会达到所需的1.8V。
此致、
布里吉特