This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:输出电压为12V 的四相模式下的反馈引脚

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297737/lm5143a-q1-feedback-pins-in-4-phase-mode-with-output-voltage-as-12v

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

团队成员您好

我们在四相模式下使用 LM5143、其输入电压为24V 且输出电压设置为12V。

我们使用的反馈电阻器为191k Ω R1、10k Ω R2。  这些反馈电阻连接到主 LM5143的 FB1。 请告诉我们如何处理其余的反馈引脚。

FB2 -主器件

FB1 -从器件

FB2 -从器件。

此致

拉特海什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheesh,

    请参阅数据表9.3.17.3中的4相说明

    主控制器的 FB2必须接地。

    次要控制器的 FB2必须为 VDDA。

    Fb1次级控制 DEM 或 FPWM 设置

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多