This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:输出纹波

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296457/lm5175-output-ripple

器件型号:LM5175

大家好、

我的定制得到了一个采用 LM5175的设计、我发现当将输出电感器从2.2uH 增加到4.7uH 时、在降压-升压区域运行条件 VIN= VO = 12V @满载13A 时、峰-峰值输出纹波几乎相同。 假设在增加电感后、输出纹波应更小。 您能解释一下为什么输出纹波行为相同吗? 谢谢!

此致、
谭婷

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您对 LM5175的支持。

    电感器对电感器中的电流纹波有影响。

    输出纹波主要受输出电容(电容和 Resr)的影响。

    (请在此处找到一些附加信息: https://www.ti.com/lit/an/slva630a/slva630a.pdf)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    在本例中、VIN 的测试条件接近 VO、因此器件在降压/升压模式下运行、而不是在纯降压模式下运行。 您能否解释详细的行为、并指导我在此模式下如何计算电感器纹波电流? 谢谢!

    此致、
    谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    LM5175的控制逻辑为 TI 专利、除了数据表中显示的内容、我没有其它可用的文档。

    一个很好的起点是 图14。 强制 CCM 运行(降压/升压)。

    此致、

     斯特凡