请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5012-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5012
大家好、
我们开发了基于 LM5012的 降压 转换器。
设计参数:
输入电压15至60V
输出电压5
输出电流2.5A
1.无负载连接时、输出稳定在5.01到5.1V 之间
2.在输出端连接负载(0.5A、10 Ω、5W 线绕电阻)时、输入电压为15V 至60V 时、负载输出电压在3.8V 至2.8V 之间波动。
基准电路
请帮我们解决问题。