请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137、
TPS65381-Q1驱动器认证问题。 用户指南 SPNU636– Hercules 软件诊断 库不含 LDRA 的 CSP 在第5节 -软件诊断库的功能块 TAU 中指定-
测试选择(软件诊断库或 TPS 驱动程序—当前不支持 TPS 驱动程序)。 如果不受支持、如何继续进行面向 ISO26262认证的 TPS 驱动程序认证?
使用的 uC 是 TMS570LS3137。