This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:参考设计中的二极管

Guru**** 2406690 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23404, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297425/lm5143a-q1-diode-in-reference-design

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP23404LM5143

我在设计中使用的是 LM5143Q1。 我以您的参考设计 TIDMBY8为例、想知道为什么手动安装 D3? 它的作用是什么? 下面是原理图中的一个片段。 它将 COMP1引脚连接到 SS1引脚。

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1701206992713v10.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提供更多信息。 TID#为  PMP23404。 编号是 PMP23404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    LM5143初始启动可能有点尖锐、而且由于 COMP 节点变得非常高、阶梯波形有些不连续。

    这在双相模式下也更加普遍。

    从 COMP 到 SS 的二极管有助于使软启动变得平滑、也使其更连续。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多