请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62435-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25148
您好!
我想从外部5V 稳压器为 LM62435的 BIAS 引脚供电。 然而、有时这个外部稳压器将在 LM62435的 VIN 被关闭时导通;即 VIN=0V 和 BIAS=5V。 这是否受支持?
我计划使用的另一个器件(LM25148)不允许外部偏置大于 VIN、但对于 LM62435、根据数据表和使用万用表进行快速二极管检查似乎可以。 但我想确定。
谢谢!
马特