This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:过流保护

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297379/ucc28220-over-current-protection

器件型号:UCC28220

大家好。

我正在使用 IC UCC28220开发交错式3开关正向转换器 

*拓扑
:三切换正切换
*输入:380VDC(PFC 输出) 

*输出:12V 直流、84A、1000W


问题在于
过流保护电路。

该电路设计使用电流互感器。 此外、UCC28220从次级侧进行控制。


在过流条件下、输出电压逐渐降低。 但是、负载电流会继续增加。

(见下图:纵轴电压/横轴电流)
 



我认为在过流条件下、UCC28220会限制占空比、因此输出电流继续增加、导致输出电压下降。 
问题是输出电路过热。 

我想将过流保护特征曲线设计为类似于下面两张图片中的一张。 
 

请检查我的电路设计是否不正确。

另外、请告诉我是否有办法让 OCP 断续模式发挥作用。



设备:原理图- 3开关正向-输出1000W (12V、84A).pdf
e2e.ti.com/.../Schematic-_2D00_-3-Switch-Forward-_2D00_-Output-1000W-_2800_12V_2C00_-84A_2900_.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28220是一款峰值电流模式 PWM 控制器、可实现逐周期电流限制、如您所述:"输出电压逐渐降低。 但是、负载电流继续增加"

    您在显示"拐点"的图表中描述的电流折返也不是 UCC28220的集成特性。 我设计了 CCCV 转换器(LED 驱动器、电池充电器)可以给出您所显示的方形 VI 特征。 我熟悉的基本方法是在反馈电路中使用两个运算放大器、其中一个是调节恒定电压(CV)、另一个是调节恒定电流(CC)。 参考设计 PMP9622 是一个使用 CCCV 反馈的 PSFB 控制器示例。

    如果您选择不使用 CCCV 调节、则需要对功率级进行过度设计、从而能够在 OCP 期间处理额外的电流、或在转换器处于 OCP 时从外部检测输出电压何时下降、并采取纠正措施以关闭控制器。

    此致、

    史蒂夫