This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:LM2660M 替代 LM2660MX

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662, LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291586/lm2660-lm2660m-as-a-replacement-for-the-lm2660mx

器件型号:LM2660

您好!

我的客户正在评估用于替代 LM2660MX 的 LM2660M。

 

如上表所示、输出电压存在差异。 我怀疑这是 IC 的高导通电阻导致的。

■LM2662M

■LM2660MX

 

是否有方法使输出电压相同、因为它们无法按原样更换? 下面是电路板电路。

 

非常感谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。
    回到同一页、我想标题中有一个拼写错误、大家想比较  LM2662M 和 LM2660MX、是这样吗?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    抱歉拼写错误。 这就是您的理解。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的澄清。 我会研究您的问题、尽快与您联系。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    谢谢你。 我们期待收到您的回复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我需要了解器件的内部工作原理并咨询一些专家。
    请允许我再多花点时间。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    不用客气。 我会尽快回复您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已收到终端客户的提醒、是否可以在23日之前收到回复?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对不起,我的答复被拖延了。
    我会在明天回复您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    好的、我期待您的回复。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    很抱歉回复延迟。

    客户认为、较低的输出电压很可能来自器件内部的较高阻抗。

    我希望它们对这两个器件使用相同的外部电路、对吧? 我想问的是、上图中用的是 OSCON、而不是陶瓷电容器。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我需要采取什么措施来解决此问题? 使用 OSCON 代替陶瓷电容器是否会解决输出电压问题?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    如果您增加输入电压、请检查输出电压。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    如果增加输入电压,请检查输出电压。

    这话什么意思?  更换之前和之后、输出电压会出现波动。 根据我的理解、有必要使用 OSCON 而不是陶瓷电容器来输出 相同的电压、因为它无法按原样更换?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。" 我认为输出电压过低。 输出电压最高只能随着输入电压的增大而增大。

    您会注意到更换前后输出电压的一些波动。 你到底是什么意思? 您能否分享您在输出电压上观察到的振荡的图片? 请同时测量输入电压。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    您到底是什么意思? [/报价]

    替代产品意味着"由于 LM2660MX 已停产、请将其替换为 LM2660M、无需更改外部电路。"  有关具体电路图、请参阅第一个帖子。 在更换之前和之后、输出电压已从-1.85V 增加到-1.67V。  我们想知道使用 LM2660M 输出-1.85V 时需要采取哪些措施。

    我明白了我的观点吗? 如有必要、获取输入和输出电压波形。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    您有2V 的输入电压、对吧? 此外、与 LM2662相比、LM2660的输入电阻会增加、因此输出电压会降低、因为通过内部电阻器的压降会更大。 (如果您检查飞跨电容器(C+和 C-之间的电压)、我预计 LM2660上的电压比 LM2662低一些)

    这意味着与输入电压电平相比、LM2660中增大的电阻会导致输出电压电平降低。 因此、我认为您需要增加输入电压才能获得-1.8V 的输出。

    我预计随着负载的降低、输出电压会有所升高、但我认为这并不是您可行的解决方案。

    因此、更换电容器后、我预计输出电压电平不会达到所需的1.8V。

    此致、
    布里吉特