This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:Vce 6V 时的集电极截止电流

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293221/uln2003a-collector-cutoff-current-at-vce-6v

器件型号:ULN2003A

大家好、

我们的数据表将100uA 指定为 VCE = 50V 时的集电极截止电流 ICEX。

您还能谈谈 VCE 为6V 和环境温度为60摄氏度时的最大值吗?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    我们没有专门在环境温度为60°C 的6V VCE 下获得数据、但我咨询了后端团队、并确认 VCE 和环境温度对集电极截止电流的影响很小。 对于客户来说、他们应使用100uA 作为最坏情况下的数字、以实现稳健的设计。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Timothy,谢谢你。 您是否看到有可能性测量几个100ku/年? 他们说其他竞争对手提供了详细的信息、但我不确定他们是否准确提到了此器件。 只是检查哪些是可能的/不是可能的。 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、  

    鉴于器件的使用寿命、这是我们无法做到的。 但是、我们确实为器件提供了通用 EVM、如果客户希望自行执行测试、我们将能够提供该 EVM、但从后端的角度来看、我们无法为其提供支持。