请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 大家好、
我的客户正在研究合适的 PFC 解决方案、该解决方案支持250V 交流~800VAC 输入、500W 功率级别。
UCC28180是否可以支持该要求? 对电路配置有什么建议吗?
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.