This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:最大电流限制功能

Guru**** 2527810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296406/tps25983-the-max-current-limit-capability

器件型号:TPS25983

您好!

我参考 DS 并看到最大电流限制规格的典型值为17.5xA、但在计算工具中、最大值可以为21.6A。

这是18A 持续电流支持器件、电流限制不应仅为17.5xA、对吗?

器件的最大电流限制规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    建议的最大持续电流仅为18A。 在设计计算器中、Imax 是指您的最大连续负载电流、而 Ilimit 是您应为 Imax 值设置的值。 保持20%的缓冲可防止意外行为。  

    在 DS 中、使用84欧姆作为 RLIM 时的电流限制为17.5A。 这并不意味着最大电流限制规格。 要查看 最大电流规格、请参阅第7.1节(绝对限值)和7.3节(建议限值)。

    此致、

    阿鲁什