This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:您能否提供 IEC62368-1:2018 (第3) CB 认证报告

Guru**** 2504605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296869/tps2052b-could-you-provide-iec62368-1-2018-3rd-cb-certified-report

器件型号:TPS2052B

尊敬的专家:

我的客户需要 IEC62368-1:2018 (第3) CB 认证报告。

您能提供吗?

在产品文件夹中、我可以找到 IEC62368-1:2014 (2nd)版本、但我找不到  IEC62368-1:2018 (3rd)版本。

如果尚未进行测试、您能否告诉我?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    抱歉、我也找不到2018 版、我们似乎没有测试它。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    感谢您的答复。

    我了解。

    没有   IEC62368-1:2018 (3Rd)版本、未经测试。

    我将与客户分享这个。

    您是否有测试计划?

    2018 (第3)版何时 推出?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    抱歉、我也不知道具体计划、请让我与我们的营销工程师仔细核实、并将您告知反馈。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    感谢您的答复。

    期待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们的市场营销工程师告诉我、我们计划明年开始、谢谢你们。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    感谢您的答复和有用信息。

    我知道 TI 明年过后还会再拿到这份文档。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市