This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 Qstart 公式中的 DODatEOC 的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296725/bq27426-question-about-dodateoc-in-qstart-formulas

器件型号:BQ27426

您好!

下面显示了 Qstart 的更新公式,其中有几个关于 DODatEOC 的问题:

1. DODatEOC 是充满电时的放电深度。 是否需要充满电才能获得准确的 DODatEOC?

2.如果是这样,我们为什么要给它充满电?

3、GaugeIC 如何确定 DODatEOC 的价值?

4. DODatEOC 的更新条件是什么? 更新频率是多少?

5.如果应用未充满电、充电深度仅为5%、在使用过程中 DODatEOC 是否会逐渐匹配实际放电深度?

 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DODatEOC 将在不同时间更新。 DODatEOC 是充电终止电压的函数、当电量监测计检测到充电终止、收尾速率和当前温度时测量该电压。

    您必须配置正确的充电终止电压、或者为电芯充电、直到电量监测计检测到充满电、以便它能够测量该电压。

    DODatEOC 将不匹配使用期间的实际放电深度、因为它不是放电深度的函数。

    DODatEOC 会在充电开始、充电终止检测以及温度显著变化时进行更新。