请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 您好!
我正在设计三相 PFC。 我计划使用单个升压转换器、后跟一个三相整流器(我知道不可能获得三相正弦波、THD 将为32%、对我来说是可以的)。 请参考图片以便更好地理解。 UCC28180是否能够获得块状电流? 更具体地说、整流后电流和电压的波纹频率为300Hz、PFC 回路是否有形成电流所需的带宽? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Vasudev、
感谢您关于如何从整流三相电压来运行 UCC28180的问题。
是的、每个相电流都与红色模拟波形类似、不同之处在于"块状"电流的上半部分将具有向上的峰值、而不是下向下陷波谷。
如果可以始终保证平衡的三相输入电压、并且仿真的电流形状是可以接受的、那么也可以增加电压环路的带宽。
但我建议考虑、如果两相输入的任何一个相位丢失、系统实际上会恢复为单相输入、而在宽带宽下失真会严重得多。 因此、如果失去一个输入相位、我建议考虑保留低 BW 设计实践、以保持低 THD。
此致、
Ulrich。